请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4378 您好,
我们的一位客户对我们的客户提出了一个问题,该客户正在使用 AM4378上的 Linux SDK7.0.3。
他们正在尝试使用 gstreamer 倒带在 H264中编码的 avi 文件。
他们指定了 GST_ELEC_SEEK ()函数如下,但它不起作用,只返回0。
gst_element_seek(pipeline, (gdouble)rate, GST_FORMAT_TIME, (GstSeekFlags)(GST_SEEK_FLAG_FLUSH | GST_SEEK_FLAG_KEY_UNIT), GST_SEEK_TYPE_SET, 0, GST_SEEK_TYPE_SET, cur);
他们如何使用 GST_ELEMENT _SEEK (GST_ELEMENT _搜索)功能实施重新绕组?
此致,
库吉·西加塔