请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320DM365 您好,
我们正在寻找解决方案来制作这样一台摄像机:
第一阶段
我们目前使用的外部摄像头输出为 YUV4:2:2。 我们需要升级图像(从 YUV4:2:2) 2到3倍,并将其输出到 YUV4:2:2或24位 RGB
——我们需要将屏幕显示信息添加到输出流中
2.第二阶段
-将上述设备中的摄像头更换为 CCD 传感器
一般信息-输入流可以是~384x288 - 640x480, 输出流800x600或1200x800
看起来 TMS320DM36*系列处理器可以做到这一点。 但这一系列类似的设备很少,我不确定哪种设备可以更好。 也许 TMS320DM36*不是最佳选择? 很高兴听到从事类似工作或解决类似任务的人的意见