This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:处理器论坛

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072738/tda2exevm-processors-forum

部件号:TDA2EXEVM
“线程:TDA2”中讨论的其它部件

这实际上是 E2E 机票的跟进问题 - https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1000532/tda2exevm-communication-with-another-spi-slave/3736466

7个月前就询问了上述机票。 我们现在正在进行集成,并开始激活 SPI 实例0以与从设备通信。

我们希望有一小段咨询时间,而不是通过 E2E 提出问题,以便在问题得到解决之前,前后尽量减少问题。 半小时的通话将为我们带来巨大的帮助,并让我们克服困难,因为我们的整合计划很紧。 请回复此机票,如果我们的请求获得批准,请告知我们。

谢谢您,期待听到您的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利在以下引述中写道上述 e2e 链接:

    "

    如果是,雷达 SPI 驱动程序将在~ë/PDK_xx_xx_xx/packages /ti/drv/VPS/src/devices/radial_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxMcspCfgPrimv.c.中实施

    从用例中只调用 Utils_mcspiInit(),以将 McSPI 实例添加到 GIO 设备并配置中断的横梁。

    该实例稍后将由 PDK 中的雷达 SPI 驱动程序打开。

    ~配置雷达,我们使用来自 RL_SENSOR.c 的雷达 API,该 API 位于/mmWave_DFP/ti/control/mmWavelink/srr_SENSOR.c 中,其回调已连接到雷达 SPI 驱动程序。

    "

    根据您在上面引述的内容,usecase 应用程序不会直接与 SPI 驱动程序交互(即,它不能访问 SPI 通道实例的 commHdl)。 是否有方法可以访问 SPI 实例的 commHdl,以便我们可以关闭其 commHdl 以释放使用相同 SPI 实例的另一 SPI 从属设备的通道资源?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在邀请 TDA2专家回答上述问题。

    [引用 userid="379156" url="~/support/processors- group/processors/f/processors- forum/1072738/tda2exevm-processors- forume"]我们现在正在集成并开始激活 SPI 实例0以与从属设备通信。

    同时,请您分享您所面临问题的详细信息吗?

    此致,
    帕斯