This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个具有 GPMC 总线的30MHz 或更低的处理器

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1073705/need-a-30mhz-or-lower-processor-with-gpmc-bus

我需要为一些汽车 EMI 测试实施处理器设计,并希望处理器系统中的所有时钟都低于30MHz。

是否有具有 GPMC 功能的处理器可以在这个低频率下运行?  包括处理器的内部时钟。

MPS 系列处理器可以低至10MHz,但不支持 GPMC。

谢谢你