请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我需要为一些汽车 EMI 测试实施处理器设计,并希望处理器系统中的所有时钟都低于30MHz。
是否有具有 GPMC 功能的处理器可以在这个低频率下运行? 包括处理器的内部时钟。
MPS 系列处理器可以低至10MHz,但不支持 GPMC。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要为一些汽车 EMI 测试实施处理器设计,并希望处理器系统中的所有时钟都低于30MHz。
是否有具有 GPMC 功能的处理器可以在这个低频率下运行? 包括处理器的内部时钟。
MPS 系列处理器可以低至10MHz,但不支持 GPMC。
谢谢你
萨伊德,您好!
如果此问题与 EMIF 内存接口有关,C2000支持具有此功能的几个设备系列:
- F2837x 和 F2838x 支持16位 EMIF 和32位 EMIF:
https://www.ti.com/product/TMS320F28375S-Q1
https://www.ti.com/product/TMS320F28386D-Q1
- F2807x 支持32位 EMIF:
https://www.ti.com/product/TMS320F28075-Q1
30MHz 低于 C2000处理器支持的最低速度。
最佳
奥萨马