https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075683/am5718-timezone
部件号:AM5718您好,
我正在我们的定制主板上使用 SDK-LINUX-AM57X 06_03_00_106。
我想将 UTC 时区更改为 JST (东京/亚洲)。
请给我任何建议。
此致,
东西奥·马苏奇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075683/am5718-timezone
部件号:AM5718您好,
我正在我们的定制主板上使用 SDK-LINUX-AM57X 06_03_00_106。
我想将 UTC 时区更改为 JST (东京/亚洲)。
请给我任何建议。
此致,
东西奥·马苏奇
你好,托西奥-桑,
https://linuxize.com/post/how-to-set-or-change-timezone-in-linux/
我相信这正是你所寻找的。
sudo timedatectl set-timezone asia/东京
根@j7200-EVM:Δ T~# timeddatectl
当地时间:星期二2022-02-08 22:48:55 JST
通用时间:世界协调时,星期二2022-02-08 13:48:55
RTC 时间:不适用
时区:亚洲/东京(JST,+0900)
系统时钟同步:否
NTP 服务:活动
本地 TZ 中的 RTC:否
如果没有其他问题,请单击验证答案。
凯尔西
您好,凯尔西,
感谢你的回复。
我在我们的董事会上执行了死刑。
===
root@am57xx-EVM:Δ~# timedatectl set-timezone asia/ Tokyo
无法设置时区:无效时区“亚洲/东京”
===
Linux SDK 没有 tzdata 软件包。
我检查了
这个问题是三年多前的事。
你好,托西奥-桑,
tzdata 软件包作为 OE 核心层的一部分提供,它存在于“./OE 核心/meta/菜谱-扩展/时区/tzdata.bb”中
这是一个开放源代码软件包,需要该软件包的客户可以使用 bitbake 编译该软件包,并将其安装到他们的文件系统中。
我很快就检查了这种方法是否易于构建,而且构建起来非常简单。 在 AM57 SDK 上,使用此命令。
toolchain_base=/sdk/tools machine=am57xx-EVM bitbake -k tzdata
我建议客户构建和使用 tzdata 软件包。
此致
卡尔提克