请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6745 您好,
几个 GPIO 引脚,包括 GP1[1],具有3.3V 设置的内部上拉。
当3.3V 电源在断电期间关闭时,这些 GPIO 引脚会立即降至0V,但在大约100毫秒后,在3.3V 电源线下降后,会看到几百 mV 的弹出电压。
问题1: 这是预期行为吗?
问题2: 这种现象是否是由3.3V 电源造成的泄漏?
此致,
UNA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
几个 GPIO 引脚,包括 GP1[1],具有3.3V 设置的内部上拉。
当3.3V 电源在断电期间关闭时,这些 GPIO 引脚会立即降至0V,但在大约100毫秒后,在3.3V 电源线下降后,会看到几百 mV 的弹出电压。
问题1: 这是预期行为吗?
问题2: 这种现象是否是由3.3V 电源造成的泄漏?
此致,
UNA