请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4378 “线程:测试”中讨论的其它部件
您好,
我们正在调查一个“系统正在重置”问题,我想为此阅读 PRCM_PRM_RSTST,以确定 CPU 对它的了解。
因此,我正在测试在两种情况下读取寄存器(热重启,看门狗),但我始终得到以下结果:
根@OCS 437X:#./devmem2 0x44DF0004
/dev/mem 已打开。
内存映射地址为0xb6fe2000。
请在地址0x44DF0004 (0xb6fe2004)处阅读:0x00000500
您能建议为什么此寄存器读取时未给出准确 的重置原因,或者是否有其他方法可以找到重置原因?
谢谢,
苛刻