请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRA829V-Q1 尊敬的 Expearts:
数据表显示“SERDES[4:0]_REXT 引脚的电阻值为3.01 kΩ±1%,CSI [1:0]_RXRCALIB,USB[1:0]_RCALIB 和 DSI_TXRCALIB 引脚的电阻值为500 Ω±1%。 这与在功能模式下的连接相同。”参见表6-126。
如果 未使用 CSI,USB 和 DSI,是否可以使用 CSI [1:0]_RXRCALIB,USB[1:0]_RCALIB 和 DSI_TXRCALIB 的 PD 值499 Ω±1%而不是500 Ω±1%?
此致,
莫林托