请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:66AK2H14 “线程:EVMK2H”中讨论的其它部件
您好,
我想知道 K2H 的可用示例列表。
在处理器 SDK 中,为 K2H 创建 CCS PDK 示例的步骤对于系列处理器来说更通用。
请提供这些步骤,特别是对于 K2H。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想知道 K2H 的可用示例列表。
在处理器 SDK 中,为 K2H 创建 CCS PDK 示例的步骤对于系列处理器来说更通用。
请提供这些步骤,特别是对于 K2H。
如何为 K2E 生成 CCS PDK 示例?
前提条件
生成 PDK 示例的步骤。
一旦安装了 processor-SDK-RTos-K2HK 06_03_00_106,请观察 C:\ti 下的 PDK 软件包“pdk_k2hk _4_0_16”
aif2cpriFastCMK2HC66TestProject |
aif2DualModeK2HC66TestProject |
aif2 GenericK2HC66测试项目 |
aif2LTECheckRfK2HC66TestProject |
aif2LTeCpriK2HC66TestProject |
aif2LTeMultiCoreK2HC66TestProject |
aif2LTeObsaK2HC66测试项目 |
aif2LTeSingleToneK2HC66TestProject |
aif2LTTEDDCheckRfK2HC66TestProject |
aif2WcdmaCheckRfK2HC66TestProject |
aif2WcdmaK2HC66TestProject |
aif2WcdmaSingleToneK2HC66TestProject |
bcpK2HC66生物扫描项目 |
bcpK2HC66生物测试项目 |
cpiK2HC66生物扫描项目 |
cpipK2HC66生物测试项目 |
CSL_UnitTest_K2HC66生物测试项目 |
飞经可 MCK2HC66生物扫描项目 |
飞经可 MCK2HC66生物测试项目 |
FtcMIK2HC66生物测试项目 |
Fctc SimpleK2HC66生物测试项目 |
FmCoreDumpK2HC66TestProject |
GPIO LedBlink K2H_EVM_c66xTestProject |
Hynk_K2HC66 BiosCicInterruptExampleProject |
Hynk_K2HC66生物扫描项目 |
HYplnk_K2HC66 DevLibBiosCicInterruptExampleLpbkDsp2A15项目 |
HYplnk_K2HC66开发生物科学研究公司破产研究项目 |
Hynk_K2HC66开发生物扫描项目 |
I2C_BasicExample_K2H_EVM_c66xExampleProject |
I2C_BasicExample_K2H_EVM_c66xTestProject |
listofFiles.txt |
mmap_k2hC66ResourceTestProject |
mmap_k2hC66TestProject |
Nimu_emacExample_EVMK2HC66生物扫描项目 |
nwalPktRouterArmMASTERK2H_C66TestProject |
nwalPktRouterC66xMASTERK2H_C66TestProject |
nwalUnitTestK2H_C66TestProject |
nwalUnitTestSaK2H_C66TestProject |
OSAL_BasicExample_evmK2H_c66xTestProject |
PA_emacExample_K2HC66生物扫描项目 |
PA_MulticoreExample_K2HC66生物扫描项目 |
PA_UnitTest_K2HC66生物 PCapTestProject |
PA_UnitTest_K2HC66生物测试项目 |
PCIe_K2H_wSoCFile_C66BiosExampleProject |
PCIe_K2H_wSoCLib_C66生物扫描项目 |
pktlib_DspOnlyk2hC66TestProject |
QmAccK2HC66生物测试项目 |
QmDCfgK2HC66生物测试项目 |
QmDescK2HC66生物测试项目 |
QmInfraK2HC66生物扫描项目 |
QmInfraMCK2HC66生物扫描项目 |
QmInsRegionK2HC66生物测试项目 |
QmQAllocK2HC66生物测试项目 |
QmQosFwCModelK2HC66生物测试项目 |
QmQosq CModelK2HC66生物测试项目 |
qmQosppdDropq K2HC66BiosTestProject |
QmQosq K2HC66生物测试项目 |
QmQosq WideK2HC66生物测试项目 |
QmQosTestK2HC66生物测试项目 |
QmSCfgK2HC66生物测试项目 |
QmSrioContextK2HC66生物测试项目 |
QmSrioRtrK2HC66生物测试项目 |
rmK2HC66A15 LinuxDspClientTestProject |
RmK2HC66生物测试项目 |
RmK2HC66DspmtBiosTestProject |
rmMemK2HC66生物测试项目 |
rmSharedK2HC66生物测试项目 |
SA_BasicExample_K2HC66生物扫描项目 |
SA_BasicExample_w3gpp_K2HC66生物扫描项目 |
SA_MultiCoreExample_K2HC66生物扫描项目 |
SA_MultiCoreExample_w3gpp_K2HC66生物扫描项目 |
SA_UnitTest_K2HC66生物测试项目 |
SA_UnitTest_w3gpp_K2HC66BiosTestProject |
SerDes_diag_Ber_K2HC66扫描检查项目 |
SerDes_diag_eye K2HC66扫描检查项目 |
SerDes_diag_PRBS_K2HC66ExampleProject |
SPI_BasicExample_K2H_c66xExampleProject |
SPI_BasicExample_K2H_c66xTestProject |
SRIO_LoopbackK2HC66生物测试项目 |
SRIO_LpbkDioIsrK2HC66生物扫描项目 |
SRIO_MulticoreLpbkK2HC66生物扫描项目 |
SRIO_TputBenchmarkingK2HC66TestProject |
tcp3dK2HC66生物扫描项目 |
tcp3dK2HC66生物测试项目 |
tfw_genProd_UnitTest_k2hC66BiosProject |
tfw_UiaMinst_UnitTest_k2hC66BiosProject |
tfw_uIA_UnitTest_k2hC66BiosProject |
传输 QmsBenchmarkK2HC66扫描检查项目 |
传输 QmsDspEpK2HC66TestProject |
TransportSrioBenchmarkK2HC66扫描检查项目 |
TransportSrioMultiBoardConsumerK2HC66扫描检查项目 |
TransportSrioMultiBoardProducterK2HC66扫描检查项目 |
UART_BasicExample_K2H_c66xDMATestProject |
UART_BasicExample_K2H_c66xExampleProject |
UART_BasicExample_K2H_c66xTestProject |
WdtimerK2HC66TestProject |
此致
Shankari G