请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:J7200XSOMXEVM “线程:DRA821”中讨论的其它部件
TI 团队您好,
我是 KPIT Technologies GmbH 的 Saba Anjum Shaikh。
本例涉及 J7200XSOMG01EVM 板的状态。
我们希望订购5块 J7200XSOMG01EVM 板,以便将其与 J721EXCP01EVM 通用处理器板配对,从而评估整个汽车 项目中应用的 DRA821处理器。
由于 J7200XSOMG01EVM 主板 在 TI 官方网站上不可用,我曾就 TI (案例编号:CS0897158和 CS0897122提出过请求)。
因此,我想知道 J7200XSOMG01EVM 主板的替换或替代方案是什么,以便将其与 J721EXCP01EVM 通用处理器主板配对以评估 DRA821处理器。
如果您能向我推荐模块板上的其他系统,我们可以与 J721EXCP01EVM 通用处理器板配对以评估 DRA821,这将非常有帮助,因为这对我们的项目非常重要。
谢谢,此致,
萨巴