This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654GPEVM:AM6548修订版2.0或更高版本的评估模块

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM, AM6548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083500/tmdx654gpevm-evaluation-module-with-am6548-revision-2-0-or-higher

部件号:TMDX654GPEVM
线程中讨论的其他部件:AM6548,TMDX654IDKEVM

大家好,团队

我们的客户购买 了 TMDX654GPEVM ,但他注意到 AM6548的芯片版本 为1.0。 请参阅下面的主板图片以供参考。 他希望申请更换 具有 AM6548 修订版2.0或 更高版本的主板。 我们是否有 AM6548 修订版2.0的主板? 产品代码是什么?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有针对 TMDX654GPEVM 的1.0选项。 具有更高芯片的唯一可用 EVM 是具有2.1的 TMDX654IDKEVM。

    谢谢,

    布莱恩