This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] 66AK2H12:K2H EVM 中的凝胶文件加载(DSP 和 ARM 内核)

Guru**** 1700900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084856/faq-66ak2h12-gel-file-loading-dsp-and-arm-core-in-k2h-evm

部件号:66AK2H12
“线程:XTCIEVMK2X测试”中讨论的其它部件

如何在 K2H EVM 中加载和运行凝胶文件(用于 DSP 和 ARM 内核)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照视频中所示的步骤在 CCS 中加载和运行 gel 文件(分别为 ARM 和 DSP 内核)。

    DSP 内核:

    e2e.ti.com/.../6567.K2H_5F00_DSP_5F00_GEL.mp4

    臂芯:

    e2e.ti.com/.../0652.K2H_5F00_ARM_5F00_GEL.mp4

    步骤  

    1. 单击此链接( 目标配置创建 )创建 K2H 配置文件(“*.CCXML”)。
    2. 在 CCS 目标配置窗口中,选择“高级”选项卡并选择 DSP 内核(为“核心0”命名为“C66xx_0”,相同的方式是总共有8个内核)。
    3. 选择 Core 并在"Initialization script"(初始化脚本)文本框中提供 gel 文件位置。
    4. K2H 的 DSP 凝胶文件位于“{CCS_INSTALL_FOUNDATE/CCS_BASE /仿真/板/xtcievmk2x/GEL”,并选择“xtcievmk2x.GEL”。
    5. 选择“测试连接”以验证与内核的连接。
    6. 在“Target Configuration”(目标配置)窗口中,选择 “configuration”(配置),然后右键单击选择“Launch Configuration”(启动配置)。
    7. 在“调试”窗口中,将 启动设备。 现在,选择核心并给出“连接目标”以与核心连接。
    8. 在控制台窗口中,
      1. 将打印版本
      2. DDR3和 PLL 配置已设置(这些配置将仅在 Core 0上设置)
    9. 加载 ARM GEL 文件时应遵循相同的步骤
      1. 凝胶文件 :  “{CCS_installation_folder}/CCCS 基础版/仿真/板材/xtcievmk2x/GEL/xtcievmk2x_arm.gel”
      2. 核心将命名为"arm_A15_x",其中"x"从0到3不等。

    谢谢,

    拉贾拉詹·U