请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSICE3359 “线程:SysBIOS”中讨论的其它部件,
您好,
我使用的是TMDSICE3359,我想刷新一个启动加载程序二进制文件[AM335x_SysBIOS_ind_SDK_CCS.CCS] 0.5 ,而不使用1.1。 是否可以使用独立工具?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用的是TMDSICE3359,我想刷新一个启动加载程序二进制文件[AM335x_SysBIOS_ind_SDK_CCS.CCS] 0.5 ,而不使用1.1。 是否可以使用独立工具?
部件号:TMDSICE3359
您好,
使用TMDSICE3359时,当我尝试使用Code Composer进入调试模式时,附件图像中报告了错误。 我只有在通过跳线J5选择针2和3 [SPI Boot]时才会出现此问题。 如果我使用NOR内存[J5的针脚1和2 ],我没有问题。 是否未对SPI闪存引导加载程序进行编程? 是否有办法在不使用代码编写器的情况下对SPI闪存引导加载程序进行编程?
您好,Andrea:
请参阅 AM335x/AM437x开发资源常见问题并 搜索:
请注意 ,TI已停止支持 AM335x基于TI-RTOS的裸机软件开发。 请参阅 本公布 ,并于内查阅综合资源。
此致,
建中