This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI输入和HDMI输出处理器或DSP

Guru**** 1543210 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A, TDA2EVM5777, TDA2HG, TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084759/hdmi-input-and-hdmi-ouput-processor-or-dsp

主题中讨论的其他部件:TFP401TFP401ATDA2EVM5777TDA2HGTFP410

您好,

我是TI处理器家族的新用户,我有一个使用5530的DMD应用程序,下面是一些讨论的主题

DLP5530S-Q1:如何实现1:1宽高比- DLP产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E支持论坛

我的要求是在DSP上进行HDMI输入和Diamond预处理,并在HDMI输出端口上输出处理过的输出

是否有任何TI处理器可以在一个端口上进行HDMI输入,在另一个端口或2个HDMI端口上进行HDMI输出?

因为我的输入和输出是连续的,所以这里我可能不会对输入和输出使用相同的端口

是否有任何设计示例已经做到了这一点?

----------------

在进一步检查后,我将添加编辑  

我知道,即便是DLP套件也使用了解串器来进行HDMI到并行转换

因此我可以使用TFP401A将传入的HDMI转换为处理器输入,然后进行处理,并将输出数据进一步转换为TFP401

要执行上述操作,我可能需要两个24位的视频端口,建议使用一个处理器来执行处理操作,并通过HDMI传输数据

我需要任何Linux来使用这些处理器吗? 我认为裸机非常高效,请告诉我哪一个TDA系列的处理器更适合DLP Diamond预处理应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提出问题。

    我们过去曾使用此TDA EVM板来执行您所需的某些形式的实施。 https://www.ti.com/tool/TDA2EVM5777

    目前,我们没有任何正式的参考设计,但 正在考虑开发设置,并为客户提供与您将来提到的设置相关的参考设计。  

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运的是,我有TDA2EVM5777和DMD5530 EVK,您能否提供一个应用说明来执行同样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个更重要的问题,就是为什么TDA2x EVM的VISION应用板使用模拟器件中的7511/IC进行HDMI到并行转换,而不 是使用TFP401A,我所说的方法是否能很好地工作?

    TFP401A->TDA2x->TFP401?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    对此造成的不便,我们深表歉意,但遗憾的是,我们没有您要创建的系统的任何应用说明或任何有效设置。 以前曾有一个与此相关的项目,但已中止。  

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心要创建TFP401A->TDA2x->TF401链,您能回答吗? 这是否有效? TDA2x是否有驱动程序从TFP401x IC接收和驱动?相关的EVK使用来自模拟设备的HDMI转换器IC,这引起了这一怀疑。

    与模拟ADV7611和TFP401A有何区别?

    我需要在此提及的一点是,即使是通过DMD套件中使用的硬件连接器HDMI,它实际上接受DVI输入,同样,我也只需要关注DVI信息,因为我的数据没有音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    这可能超出了我们团队的范围。 您可能希望联系处理器团队或向处理器团队发布新的e2e问题,或者如果您提供了电子邮件并愿意离线处理, 我可以让您与处理器团队中的某个人联系,他可以给您发电子邮件,并在这方面为您提供更好的帮助。 您也可以发送电子邮件至 a-chan@ti.com, 然后我可以让您与处理器团队的某个成员联系。

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丢弃了一封邮件,请回复,我通过这是面向所有处理器的处理器论坛,请将我的问题转发给TDA2HG专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    我只是通过电子邮件让您与处理器团队中的某个人联系,并将关闭此线程。  

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈先生,  

    很遗憾,我的问题完全是关于TDA2x的,你给了我一个DLP的代表联系人,这对我也很有帮助

    但我的主要问题是关于使用TDA2x的TVP芯片组的Usd

    再次重复问题并进行更正  

    如何使用TFP401A将传入HDMI转换为处理器输入,并进行处理,然后将输出数据进一步转换为TFP410,是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam Daram,您好!

    是的,如果TFP401A可以在DPI接口(即并行 接口)中输出,并且我猜TFP410将DPI接口转换为 HDMI,则可以正常工作。  

    此致,

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给IC命名错误,

    其TFP401A和TFP410

    我在其参考设计中看到了使用TFP410的TDA3x设计

    但没有在任何地方见过TFP401A,所以我对使用TFP401A进行带TDA2x故障的HDMI输入不太怀疑,请确认TFP401A可以使用,而TDA2x没有任何问题,我的视频输入的最大分辨率为1080p。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样,如果TFP401可以支持具有单独或嵌入式同步信号的并行输出,则可以支持它并与TDA2xx连接。