您好,
我运行的是Arago Linux版本2019.09 ,使用MAKECONFIG=tda2xx_EVM_LINUX_ALL A15_TARGET_OS=Linux OpenCL_include=yes编译。
我找不到任何允许加载模块的cmemk参数组合,并且也无法运行任何示例。
我最近接触到的是
phys_start=0xa900万 phys_end=0xaa0万 pools=20x4096,10x13.1072万,2x104.8576万 phys_start_1=0xaa20万 phys_end_1=0xaa20F000 pools_1=15x4096 Overallowlap=1
未返回错误, 并且apitest -n 1024似乎运行正常。
但是,示例(例如 /usr/share/doc/ti/examples/FFTW/FFT_1D_DP/FFT_1D_DP或/usr/share/doc/ti/examples/linalg)失败,并出现各种CMEM错误,如
TIOCL fatal:无法从CMEM块0分配0x100万,分配0xa9ffc000
如何找到正确的地址和池大小以运行这些示例?
我甚至需要让cmem为TIDL和Eve工作吗?
谢谢!
Shahar。