请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6204 您好,
我有一个来自使用C6204的客户的问题。
设备内部的PLL在不同温度下是否具有不同的特性?
如果是,温度变化如何影响PLL输出(包括CLKOUT)?
或
如果温度在工作温度范围内,PLL特性是否相同?
谢谢,此致,
佐治一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有一个来自使用C6204的客户的问题。
设备内部的PLL在不同温度下是否具有不同的特性?
如果是,温度变化如何影响PLL输出(包括CLKOUT)?
或
如果温度在工作温度范围内,PLL特性是否相同?
谢谢,此致,
佐治一郎