This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:使用tiimage.exe将TI标头添加到SPI闪存的.bin文件

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1094483/tmdsice3359-adding-ti-header-to-bin-file-for-spi-flash-using-tiimage-exe

部件号:TMDSICE3359

我正在尝试将TI标头附加到TMDSICE3359板上的完整从属应用程序的.bin文件。 我已经在PDK目录(C:\ti\pdm_AM335x_1_0_17\packages\ti\starterware\tools\ti_image)中查找过,但只有一个TIIMAGE_BIN文件夹和一个TIIMAGE.c文件。 我需要tiimage.exe文件才能在Windows上运行。 从TI Wiki看来,这似乎是可执行文件应该位于的位置,但我只能找到C源文件。 是否可以获得此可执行文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了C编译器并创建了自己 的tiimage.exe