主题中讨论的其他部件:TMDSICE3359
我使用的是TMDSICE3359。
当我使用从您提供的源代码编译的DTB和内核时,PRUETH不起作用。
-toolchain:7.5 gcc-linux.0-nolibc/arm-linux-gnueabi/bin/arm-linux-gnueabi-
-内核源代码:tag v 4.19 .................................................................94 ( git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git )
我更换4.14 了AM335x-EVM-Linux-AMB.AM.Img中的zImage/DTB/MODAMS(AMN.94) 06.03 ,然后离开其余的组件。00.106
我觉得有点奇怪-使用您提供的预构建内核引导时,会加载名为ti_prueth.ko的模块。
我只在内核源中看到prueth.c而不是ti_prueth.c。 这可能是一个问题吗?
也许有一些Linux内核配置可以解决此问题?
或者,prueth驱动程序中可能有一些错误,应该修复吗?
另外, git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git是否是获取源代码的正确位置?
最佳,
Ellab