主题中讨论的其他部件: TMDS64GPEVM
团队成员,您好,正在寻求帮助以处理此问题。
我找到了这块板,它似乎符合我的需求。 但是,产品介绍页(www.ti.com/.../SK-AM64)上指出 :“要评估A53内核和R5F内核的全部功能,请参阅TMDS64GPEVM。” 那么,是否可以对SK-AM64套件的R5F和M4F芯进行编程?
这似乎是可能的,因为CCS 11.0 见此TI博客文章 :e2e.ti.com/.../sk-am64-how-can-i-get-ccs-to-connect-to-the-sk-am64-starter-kit
另外,CCS似乎没有为SK-AM64试剂盒提供特定的项目示例。
但是我不确定,我需要评估R5F内核(运行Linux的A53)上的RTOS,并访问用户可编程扩展,如SK-AM64套件所示。 您能否提供有关此问题的一些详细信息?
在TI @ 2:54 (www.youtube.com/watch )的视频中,我们看到TMDS64GPEVM套件连接到可与电动机一起使用的扩展板。 如何连接扩展?
谢谢你。
标记