团队成员,您好!
我的客户将C6727系列DSP处理器用于支持第三方算法开发的多种产品。 鉴于此处理器的编译器工具在相当长的一段时间内尚未更新, 客户和开发人员 担心这些工具的未来支持。
下面是一些特定的问题,但是您可以提供的有关C6727编译器工具的未来支持,开发或支持结束计划的任何信息都非常有用。
- 是否计划在针对C6727时使用高于v7的Code Composer Studio版本?
- 是否有计划使在Mac上编译C6727成为可能?
- 如果不是,所需的旧版本Code Composer Studio以及此芯片所需的CGTools是否将继续通过TI网站提供,并且在可预见的将来是否支持它们?
- CCSv7和此芯片所需的CGTools是否符合与Windows 11配合使用的条件?
- 是否有计划为CGTools提供此芯片C+11或更高功能的语言支持?
谢谢!