This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:USB设备在使用过程中重置

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1099407/am3354-usb-device-resetting-during-use

部件号:AM3354

我们的团队已开始看到使用AM3354的成熟产品出现新问题。 使用此处理器构建的大量新主板在托管USB闪存驱动器时出现问题(至少是我们看到故障的方式)。 在使用USB设备的过程中,设备正在重置,发生这种情况时,我们的内核输出:

USB 1-1:使用musb-hdrc重置高速USB设备编号2

在文件传输过程中,大多数情况下设备会重置一次或多次,但传输可以成功完成,即使速度不会慢得多。 但是,在我们的线路末端流程和现场固件更新过程中,此重置具有破坏性。  

我们使用此处理器的产品在之前的几年中没有出现过此问题,仅在最新版本中才出现。 设备在故障期间的电源范围看起来稳定,电源导轨看起来都稳定且处于预期值。  我们正在使用Linux内核版本3.2 .0运行此程序。  

如何才能最好地调试此问题以确定根本原因? 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用USB调试时的附加信息:

    USB 1-1:使用musb-hdrc重置高速USB设备编号2
    USB 1-1:usb-storage在ep0in len=0/64上超时
    USB 1-1:usb-storage在ep0in len=0/64上超时
    集线器1-0:1.0 :状态7端口1 chg 0000 evt 0002