请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3354 我们的团队已开始看到使用AM3354的成熟产品出现新问题。 使用此处理器构建的大量新主板在托管USB闪存驱动器时出现问题(至少是我们看到故障的方式)。 在使用USB设备的过程中,设备正在重置,发生这种情况时,我们的内核输出:
USB 1-1:使用musb-hdrc重置高速USB设备编号2
在文件传输过程中,大多数情况下设备会重置一次或多次,但传输可以成功完成,即使速度不会慢得多。 但是,在我们的线路末端流程和现场固件更新过程中,此重置具有破坏性。
我们使用此处理器的产品在之前的几年中没有出现过此问题,仅在最新版本中才出现。 设备在故障期间的电源范围看起来稳定,电源导轨看起来都稳定且处于预期值。 我们正在使用Linux内核版本3.2 .0运行此程序。
如何才能最好地调试此问题以确定根本原因? 如有任何帮助,我们将不胜感激。
谢谢!