This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:GPMC配置上的PINMUX4 VS sysconfig

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1099231/am3352-pinmux4-vs-sysconfig-on-gpmc-configure

部件号:AM3352
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

在GPMC_A1上,PINMUX4具有Pin V14选项,但sysconfig没有。

V14默认模式为数据表引脚属性ZCZ包中的GPMC_A1

对于AM335x,应 仍然使用PINMUX4,而不是新的sysconfig?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tony,

    PINMUX4不再受支持,在任何情况下都不应使用。

    客户似乎错误地选择了ZCE软件包选项,而不是ZCZ软件包选项(数据表屏幕截图显示ZCZ列的V14和ZCE列的NA)。
    如果客户选择ZCZ封装选项,则V14引脚选项可用于GPMC_A1,如下面的屏幕截图所示。

    此致,

    Zackary Fleenor