请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3356 您好,
我有一个应用程序,需要两 个单独的AM3356设备在正常电源状态下运行,而当系统在辅助系统电源下运行时,只有其中一个设备在运行。 为了节省空间和降低设计复杂性,我希望能够使用相同的蜂箱PMIC为两个设备供电,并在系统从辅助电源运行时,以一种干净的方式完全关闭第二个Sitara。 我当时想我可以通过 一些方法保留处理器的相应PWRONRSTn来实现这一点,但我想联系我们,看看是否有更有效的方法来实现这一目标。
如果可能的话,我真的不希望有第二个PMIC用于此目的,也不希望有一堆负载开关用于电源门控。
谢谢!
David