请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6657 如何对 C665x处理器中的GPIO进行编程和验证?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何对 C665x处理器中的GPIO进行编程和验证?
您好,
TMS320C6657 (或C665x系列)中的用户LED由与C665x处理器接口的FPGA控制,而不是直接由GPIO控制。 它们可以由API控制。
处理器的GPIO存在于EVM的80针接头中,请参阅EVM原理图-> https://www.einfochips.com/wp-content/uploads/2016/04/C6657_EVM_SCH_16_00132_02.pdf</s>6657 0.0132万
TI-RTOS SDK中提到的GPIO控制炉中的GPIO,而 不控制用户LED。
谢谢!
Rajarajan U