This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA721BPA2ABCRQ1安全

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097500/dra721bpa2abcrq1-securestorage

如何 在DRA721高安全SOC中使用安全存储功能?

受信任的存储

•实现GP PersistentObject函数 •

使用源自安全存储密钥(设备唯一密钥)的文件唯一密钥加密的数据

•使用eMMC RPMB进行反回滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安:

    安全存储通过OPTEE操作系统提供。 TI使用的服务与公共OPTE中支持的服务相同。  当前的TI处理器SDK使用3.12 版本的OPTE OS,并且目前使用Ree FS for Secure Storage。  我建议您仔细阅读OPTEE的安全存储文档:

    opte.readthedocs.io/.../secure_storage.html

    在当前发布的TI处理器SDK中,尚未正式支持使用器件唯一密钥的eMMC RPMB支持, 我们最近 已将一些补丁接受到上游OPTEE。

    此致

    Suman