This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:热插拔Linux更新

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1098554/sk-tda4vm-hot-plug-linux-update

部件号:SK-TDA4VM

祝你好。

如何将Linux SDK更新到下一个版本,前提是:

1.您可以远程访问连接到主板终端COM端口和HDMI显示器的另一个系统,因此可以访问U-boot

2.您可以使用远程SSH会话远程访问主板

3.您只有一个可引导选项(不提供从SD卡到闪存或SSD的交换机)

4.加载Linux时,无法覆盖用于文件复制过程的Linux访问库

5.物理板位于远程位置,没有用于热重启/启动切换的自动化电缆。

谢谢!

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexey,

    到目前为止, 我们不支持远程更新SK-TDA4VM的Linux SDK软件的选项。 我们将就此主题进行内部讨论。

    为了帮助讨论,这种情况的用例是什么?

    此致,

    佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takuma,

    正如我之前所问的,解决方案可以是将U引导中的引导过程从SD卡更改为SSD,这样可以解决此问题。 但SDK中的U-Boat版本不支持NVMe介质。

    此致,

    Alexey。