请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDX654HSEVM 您好,
我正在尝试使用AM65x安全生态系统。 我从安全下载站点检索到了处理器SDK (RTOS)版本07_01_00_14以及OTP编写器v 0.8。 但是,OTP Writer版本附带的修补程序似乎基于不同版本的处理器SDK,因此不适用于07_01_00_14中的文件。
是否有适用于该版本SDK的不同版本的OTP编写器;或者OTP编写器是否仅限于SDK的特定版本(尽管下载页面上说明了与v7+的兼容性)?