This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654HSEVM:OTP编写器v0.8b不适用于处理器SDK 7_01_00_14

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1099254/tmdx654hsevm-otp-writer-v0-8b-does-not-apply-to-processor-sdk-7_01_00_14

部件号:TMDX654HSEVM

您好,

我正在尝试使用AM65x安全生态系统。 我从安全下载站点检索到了处理器SDK (RTOS)版本07_01_00_14以及OTP编写器v 0.8。 但是,OTP Writer版本附带的修补程序似乎基于不同版本的处理器SDK,因此不适用于07_01_00_14中的文件。

是否有适用于该版本SDK的不同版本的OTP编写器;或者OTP编写器是否仅限于SDK的特定版本(尽管下载页面上说明了与v7+的兼容性)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:
    我正在与TI现场团队合作,增加您对专用安全论坛的访问权限,以发布任何与安全相关的问题。
    完成安全e2e论坛注册后,请重新发布您的问题。
    我现在要关闭这篇e2e帖子。
    最佳,
    -洪