This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64GPEVM:使用Blackhawk USB560V2写入.appimage

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1089445/tmds64gpevm-writing-appimage-with-blackhawk-usb560v2

部件号:TMDS64GPEVM

大家好,

我的客户想问这个问题:

不将主板的引导模式更改为UART,是否可以使用Blackhawk USB560V2写入新的.appimages?

不能将引导模式更改为UART并为我们刻录新的appimage。 我们只想将我们的板与OSPI模式配合使用,然后用外部设备编写新的appimage。

此致

James Man

TI客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Prasad.jondhale,

    你能回答我的问题?

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在u-boot上使用initramfs和压缩的Linux内核,但我在德州文档和SDK中看不到有关这些主题的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我们不理解这个问题。 您是否说启动模式设置为UART,而不更改它,您想从OSPI闪存设备启动?   

    您将无法通过JTAG加载Linux映像。请进一步解释您的疑问,或让客户直接发布问题。  

    此致

    穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "先生 Bhatnagar

    我们将启动模式开关设置为OSPI,并希望通过JTAG闪存R5,M4应用程序。 我们再也不能将引导模式更改为UART了。"

    祝你度过美好的一天!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我们向ROM团队确认了这一点。 启动模式设置为OSPI时,JTAG模式下的闪存应该不会出现任何问题。

    请确保客户使用带有load_dmsc.js文件的CCS/no引导流,以便考虑所有依赖项。


    此致,

    此致,

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad先生

    我们已将引导模式开关设置为OSPI引导模式。 我们再也不能改变它了。 我的意思是没有Nobootmode,UART mode开关。 是否有通过JTAG使用OSPI模式刻录.appimage的方法?

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad先生  

    我们已将引导模式开关设置为OSPI引导模式。 我们再也不能改变它了。 我的意思是没有Nobootmode,UART mode开关。 是否有通过JTAG使用OSPI模式刻录.appimage的方法?

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的,您不需要更改OSPI引导模式。 将基于JTAG的闪存工具与Gel文件配合使用,您可以通过JTAG在OSPI上刻录appimage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad先生  

    我的客户不清楚。
    他需要一个示例,教程来完成这项工作。 对于这些主题,MMC SDK没有任何解释。

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    有关 通过UART闪存的详细信息,请参阅以下内容。 文档来自中间(RC)版本。 我可以通过邮件共享详细信息以访问此版本。

    AM64x MCU+ SDK:SBL JTAG Uniflash (TI.com)

    此致,

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Prasad:

    我的客户说您已将我的产品发送到am64xx-EVM-Linux-RT-SDK-src-ram.tar.xz 08.02 00.14
    这是他所说的令人不能启人的。 他将如何使用Linux-RT-SDK? OSI/JTAG和Linux-RT-SDK之间的关系是什么?

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    下面是我发送的内容的快照。 我不知道您的客户如何最终获得AM64x Linux RT映像。

    此致,

    普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Prasad:

    我的客户说:

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与客户分享以下链接-  

    https://tidrive.ext.ti.com/u/98zvXwtM717lzO9X/d260.3612万-9bb3-48eb-b7b0-9a9bd1222ace?l</s>1222