请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4377 您好,TI团队:
我们需要一个500kHz 50 % 占空比参考时钟用于从属设备, 是否有相应的CLKOUT/PWM AM4377输出?
谢谢!
兴
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请查看AM437x TRM的CLOCKOUT信号部分,了解更多与CLOCKOUT1和CLKOUT2相关的详细信息。 您可能还会发现使用 CLOCKTREETOOL-Sitara很有帮助。
您可能可以使用PWM生成500kHz时钟,但您需要通过阅读TRM的脉宽调制子系统一章来研究这一问题。 TI无法为这种独特 的系统级实施提供全套解决方案。