请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:J721EXCPXEVM 您好,
我面临着J721EXCP01EVM发出蜂鸣噪音且未启动的问题。 该设置占用了通用BRD (Proco79 rev E2),SOM BRD (PROCO78L 1.0 ),Quard端口以太网BRD (Proco80 E2)。
我查找了J7X通用处理器BRD Rev E2的示意图,但无法找到它。 请分享版本E2的示意图。
我无法在修订版 PROC079A_RP原理图文件中找到vsys_IO_3V3的发电。
我测量以下电压:
SL.否 | 电压轨 | 测量值 | 预期 |
1. | V3V3 | 3.3037 V | 3.3 V |
二 | VSYS_3V3 | 3.3023 V | 3.3 V |
3. | VSYS_5V0 | 0 V | 5.0 V |
3. | VSYS_3V3_SOM | 3.3039 V | 3.3 V |
4. | VSYS_IO_3V3 | 0 V | 3.3 V |
5. | VSYS_MCUIO_3V3 | 0 V | 3.3 V |
6. | VSYS_IO_1V8 | 0 V | 1.8 V |
7. | VSYS_MCUIO_1V8 | 0 V | 1.8 V |
您能否建议正确的方法来查找问题。