This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5510A:启动时CVDD上的高电流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1095677/tms320vc5510a-high-current-on-cvdd-at-power-up

部件号:TMS320VC5510A

您好,

我的客户在启动时发现CVDD有高电流(~50mA)。
同一电路板显示不同的行为。

案例1:加电过程中的CVDD电流小于10mA。


CASE2:CVDD在加电过程中的电流为~50mA。


高电流的潜在原因是什么?
客户想知道设备的开机顺序要求是什么。
我在旧版E2E下面找到了。 这是否仍然有效?
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/81.2391万/tms320vc5410a-the-power-sequne-of-tms320vc5410a/3007189#3007189</s>5410 5410300.7189万300.7189万

谢谢,此致,
佐治一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koichiro:  

    我看到在高电流情况下,CVDD似乎刚好在DVDD前面-这应该是一个有效的启动顺序。 但在低电流情况下,CVDD和DVDD通电电电压的起点会更接近。

    在此系统中,是否可以延迟DVDD的开启 或确保更紧密的同步? 我怀疑在某些情况下DVDD打开时可能会启用当前路径。 我推测 ,根据CVDD的斜坡速率,这些路径可能在DVDD斜坡之前处于活动状态,也可能不处于活动状态。  

    引用的e2e帖子中的建议应该仍然有效,但我们可能需要添加一些额外的限制。  

    谢谢!

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    很抱歉我的回复太晚了。

    在405.919万在该系统中,是否可以延迟DVDD打开 更多或确保更紧密的同步? [/引述]

    是的,它很有效!
    客户更改CVDD => DVDD序列后 ,问题消失了。

    谢谢,此致,
    佐治一郎