主题中讨论的其他部件:DRA829, DRA821
我们正在尝试将当前在j721e (dra829)上运行的RTOS移植到j7200 (dra821)。 我们在尝试写入MCU_ringacc FIFO寄存器时遇到了j7200 (dra821) MCU_cpsw以太网问题。
我们 的ringacc驱动程序只支持"Messaging Mode"而不支持"Ring Mode"。 在u-boot和Linux中,可以看到ringacc使用的是"Ring Mode"。
使用消息模式, 当我们尝试写入映射在0x2b0万的ringacc FIFO寄存器时,我们得到一个总线异常。 初始化RX描述符并 尝试将物理地址写入FIFO时,会发生总线错误。 udmap_rx索引为50,我们写入的物理地址为0x2b0.0323万f8。 请注意,偏移0x3200适用于索引50。
如果我手动尝试写入同一地址(使用mm.l或devmem2),在u-boot或Linux中也会发生同样的情况,尽管由于u-boot使用“环”模式,因此它不是一个苹果与苹果的比较。
根据文档和Linux/u-boot DTS文件,MCU_cpsw/UDMA/ringacc设备在dra829和821上看起来是相同的(cpsw具有不同的时钟设置)。 此外,正如前面所暗示的,驱动程序在dra829上工作,因此不清楚它为什么不在dra821上工作。
主板上的系统固件报告如下:
U-Boot SPL 2021.01 - g53e79d0e89 (08 072021年8月07日- 07:28:31 +0000)
型号:Texas Instruments K3 J7200 SoC
主板:J7200X-PM2-SOM版本E6
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 'SLM.0-v 2021.05 (了不起的21.5))
检测到:J7X-base-CPB版本E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH rev E2
欢迎提出任何建议。