请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA2E 主题中讨论的其他部件:TDA2, TVP5147
大家好
有一个新的好东西,我们可以用它来测试我们的设备!
RD需要 用于TDA2的CVBS解码器!
是否有NTSC(VGA)视频信号[CVBS+,CVBS -]到BT656 (8位)[D0~D7,PCLK,Hsync,Vsync,并采用I2C发出控制命令的视频转换IC? (TDA2的输入是CVBS解码器的要求,是CVBS到BT656 (8位)的模式。)