您好,
我有一个Jacinto 7 EVM,我想执行一些需要多一个LAN端口的操作。
目前,我正在使用MCU_ENET (eth0连接)将测量系统连接到EVM。
此外,我还需要一个LAN端口,以便通过ssh远程连接到EVM。
在此备注中,我添加了如下所示的网卡:
LAN电缆的另一端插入插入插入主机PC的USB到LAN适配器。
我期待在EVM的终端中看到另一个网络连接:
/resize-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussionse-components_files/791/ip_5F00_a.png
如您所见,只有一个连接(eth0)已用于与测量系统的连接。
请您帮助我了解如何使用网卡的LAN连接?
请随时询问更多详细信息!
此致,
Cosmin