This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3874:从CodeSourcery版本858可以获得什么?

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: LINUXEZSDK-SITARA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1101610/am3874-where-i-can-get-from-codesourcery-release-858

部件号:AM3874
主题中讨论的其他部件:LINUXEZSDK-Sitara

您好,

 LINUXEZSDK-Sitara站点上有一个指向CodeSourcery版本858的链接,但链接已断开。 是否还有其他地方可以获得此工具链?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您可以向我指出您正在尝试下载的确切资料和链接,我可以进一步了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在尝试从以下网站下载LINUXEZDSDK-AM389X-AM387X: https://www.ti.com/tool/LINUXEZSDK-SITARA

    在本节中,有一个指向Code Sourcery 的链接:https://sourcery.mentor.com/sgpp/lite/arm/portal/release858 ,但它不起作用。 我认为此版本不再公开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacek,

    是的,这不再公开,我也无法在新门户中找到(完成注册后)

    遗憾的是,我不知道如何获取此特定版本的工具。  

    如果我有任何进一步的信息,我会在这里发布。 但现在,我已经走到了死胡同

    此致

    Karthik