AM62x SK-EVM 具有两个8位置 DIP 开关、用于设置 SoC 引导模式和相关参数。 这些开关如何对应于 TRM 中记录的引导模式引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AM62x SK-EVM 具有两个8位置 DIP 开关、用于设置 SoC 引导模式和相关参数。 这些开关如何对应于 TRM 中记录的引导模式引脚?
您需要查看 SK-EVM 的原理图,以便将 AM62x TRM 中记录的引导模式引脚映 射到 SK-EVM 上的 DIP 开关。 请按照以下步骤操作:
1. AM62x SK-EVM 的原理图可在 https://www.ti.com/tool/SK-AM62 ->设计文件-> SK-AM62设计文件包 - SPRR448.ZIP (65345KB)中找到。 下载此文件并将其解压缩、原理图位于 sprr448\E3 revision\Schematic\PROC114E3_SCH.pdf。
2. 打开原理图 PDF 文件并找到下图:
请注意、SYS BOOTMODE0已连接至 SW1、位置1等。
4. 在 TRM 中、找到引导模式引脚表:
现在 、您可以将 TRM 提供的引导模式引脚设置映射到 SK-EVM 上的 DIP 开关位置、以实现特定的 PLL 时钟和引导模式。 例如、请参阅下表、将 PLL 时钟设置为25MHz、并将引导模式设置为 SD 卡引导:
6.最后,SK-EVM 上的 DIP 开关可按如下方式进行物理设置(请注意电路板上2个 DIP 开关的位置):