请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3351 您好!
我们希望降低 AM3351处理器的 MMC0 CLK 信号的驱动强度。
您能告诉我们寄存器编号或其名称、以便我们更改该值吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AM335x 无法更改输出驱动强度。 但是 、每个 PADCONFIG 寄存器中都有一个位 、用于更改各个输出的转换率。 该位默认为快速模式、因为我们的设计团队使用快速设置关闭了每个外设的计时。 与该位相关的压摆率变化通常非常小。 因此、它可能不有用、并且有可能 会影响 SDIO 时序。 如果您更改此位、则需要确保 较慢的压摆率不会影响您的 SDIO 时序。
此致、
Paul