This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7200XSOMXEVM:温度交叉测试期间的 Ping 延迟过高

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118309/j7200xsomxevm-ping-delay-too-high-during-temperature-crossover-test

器件型号:J7200XSOMXEVM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在温度交叉测试(-40~80)中、使用 PC 的 A72内核对 EVM 执行 ping 操作。 在预测试期间、ping 时间为几 ms、10天后、ping 延迟时间超过900 ms。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118309/j7200xsomxevm-ping-delay-too-high-during temperature 交叉测试"]在温度交叉测试(-40~80)中、使用 PC 的 A72内核 ping EVM。 在预测试期间、ping 时间为几 ms、10天后、ping 延迟时间超过900 ms。[/引述]

    您是如何将温度达到80C 的? 您是否加载了 CPU 或将环境温度设置为80C? 请告诉我们如何重现此问题。
    根据描述,您只能在10天后复制?

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    感谢您的支持。

    [~ userid="274047" URL"/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118309/j7200xsomxevm-ping-delay-to-high-during 温度穿越测试/4146741#4146741"]您如何将温度提高到80C? 您是否加载了 CPU 或将环境温度设置为80C? [/报价]

    客户已通过烤箱将环境温度设置为80C。

    [引用 userid="274047" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1118309/j7200xsomxevm-ping-delay-to-high-during temperature 交叉测试/4146741#4146741"]根据描述,您只能在10天后复制?[/quote

    不,时间 不确定。

    谢谢、此致、

    樱桃