请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AMIC110 主题中讨论的其他器件:AMIC110
您好!
我们只想在基于 AMIC110的定制板上实现一个以太网端口。
IST 是否可以在不需要 PRU 固件的情况下使用 EMAC 驱动程序、如 EMAC_LLD_SD.pdf 文档(第7.3部分)所述?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们只想在基于 AMIC110的定制板上实现一个以太网端口。
IST 是否可以在不需要 PRU 固件的情况下使用 EMAC 驱动程序、如 EMAC_LLD_SD.pdf 文档(第7.3部分)所述?
谢谢。