This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6474:用于裸片温度测量的热敏二极管

Guru**** 2141810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119052/tms320c6474-thermal-diode-for-on-die-temp-measurements

器件型号:TMS320C6474
主题中讨论的其他器件:TCI6638K2K

您好!

我的客户 Nokia 正在其基站(与 TMS320C6xxx 类似的 tci6638K2K)中使用 Keystone DSP 的登录时间、甚至正在使用它进行新设计。  他们希望使用我们通过以下方式提供的热敏二极管:

4.1引脚映射-底视图
•第37页:图5-6;引脚 E33从 RSV015更改为 THERMDIODEA1
•第37页:图5-6;引脚 F32从 RSV016更改为 THERMDIODEC1
•第36页:图5-5;引脚 F26从 RSV017更改为 THERMDIODEA2
•第36页:图5-5;引脚 G26从 RSV018更改为 THERMDIODEC2

但需要了解这些引脚是否受 ESD 保护、因为这可能会对测量产生一些影响、而且连接的温度传感器在 DSP 本身之前是否通电。

我知道这是一个旧器件、通常的说法是这些二极管没有特性或经过测试、但 Nokia 发现这对其应用仍然有用。   

感谢您的支持、Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertram、

    很抱歉、我们不再在 E2E 论坛上为此器件提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 请随时联系 列出的第三方以获得更多支持。 很抱歉缺少指导。  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/809582/faq-tci6638k2k-support-guidance-tci6638k2k-tci6636k2h-tci6630k2l-66ak2l06

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/809582

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我知道这个反馈、还可以访问诺基亚私人论坛、我们仍然保持开放、但现在已经锁定、所以现在有了新的主题、 但问题更多的是、我们使用可通过 PIN 访问的二极管来检查类似的元件、以测量裸片温度、无论这些引脚是否也连接了 ESD 结构。  就这些。

    或许有任何创造性来回答这个问题。  感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertram、

     很抱歉、我对这些器件完全不了解。 如果这些引脚具有 您提到的任何功能、例如 THERMDIODEA、那么我认为它们具有 ESD 保护。 此外、还可为这些引脚添加外部 ESD 保护作为选项。 有关咨询、请参阅常见问题解答页面中的第三方支持。 我希望他们能够帮助您解决问题。 很抱歉缺少指导。