请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 主题中讨论的其他器件:MSPWARE、
您好!
我使用的是 CCStudio v11.1、我想将 DSPLIB 添加到新项目中。 我已经安装了包含 DSPLIB 的 MSPWare。 我可以运行附带的示例、而不会出现任何问题。 现在、我想在我的新项目中添加 DSPLIB。 我遵循了以下步骤:
在项目中导入的 DSPLIB 文件夹:import->general -> file system ->选择了 DSPLIB 目录并包含'include'和'source'文件夹。
2.在 Project properties -> MSP430Linker -> File Search Path -> Add 中
至库搜索路径->已在其中添加文件夹现在、在 main.c 中添加了 DSPLib.h
#include "DSPLib.h"
构建它会引发以下问题:
无法打开源文件"dsplib.h"
我可以使用 F3 (Open declaration)导航到 DSPLib.h。 问题可能出在哪里? 是否有其他方法需要添加?
此致、
Kamlesh