This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:#pragma pack (1) CAN't work

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111908/tms320c6713b-pragma-pack-1-can-t-work

器件型号:TMS320C6713B

您好、专家、
我正在尝试为我的程序使用"#pragma pack (push、1)"和"#pragma pack (pop)"、但它无法正常工作;
它在控制台窗口中显示"WARNING #163-D:Unrecognized #pragma (警告#163-D:无法识别的#pragma)"。
我应该做些什么吗?
是否有其他替代语法?
您能帮助解决此问题吗? 谢谢你。

以下是相关环境:
平台:Code Composer Studio 8.0.0;
编译器版本:TI v7.4.4 [TI v7.4.24];
DSP:TMS320C6713;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="279337" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1111908/tms320c6713b-pragma -pack-1-ca-t-work "]我尝试使用"#pragma pack (push、1)"和"#pragma pack (pop)"[/quote

    编译器7.4.x 版不支持这些 pragma  它们在以后的版本中介绍。  升级到实用的最新版本。  理想情况下为8.3.12版。

    谢谢、此致、

    乔治