This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 A72上初始化 DDR?

Guru**** 2207170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108921/how-could-i-init-ddr-on-a72

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

我们 要在 A72 uboot 上初始化 DDR、您能给我们一些 指导吗?

我们使用的 SDK 为7.3。

BR

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    U-Boot 映像大小大于1 MB。 MCU 的内部 SRAM 无法适应这种情况。 因此、我们使用 R5 SPL 来执行 DDR 初始化。

    所有配置都是使用 arch/arm/dts/k3-j721e-DDR-EVM-lp4-4266.dtsi 进行的。

    U-Boot 中的驱动程序: "drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c"

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    关于 u-boot 映像大小、我们希望在 MSMC SRAM 上运行它、以便可以避免此问题。

    我们希望在 A72上初始化 DDR、因为内联 ECC 区域需要 DMA 预加载、但这会影响 AutoSAR 引导时间。

    我们曾经尝试过这个想法、但遇到了 DDR 稳定性问题。我怀疑 DDR 由于 DDR 时钟配置问题而变得不稳定。

    BR

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    执行内联 ECC 初始化时 R5 SPL 增加了什么延迟? 我的问题更倾向于理解
    满足内联 ECC 初始化时序的最终目标是什么、以及这是否可以通过将内联 ECC 初始化切换到 A72端来实现。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keerty、

    在启用 ECC 检查之前、我需要 初始化 要使用已知模式进行保护的区域。即使 我使用 BIST 引擎 进行初始化、这也是一项非常耗时的操作、初始化速度比 DMA 快。

    我的目标是尽快完成 DDR 初始化和 ECC 初始化。因此我想在 A72上执行 DDR 初始化和 ECC 初始化、如果无法实现此目标、我想在 A72上执行 ECC 初始化。

    BR

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    整个练习目前在 R5 SPL 上完成。 建议是为一个有限的小区域启用 ECC。 无论您在何处初始化
    R5或 A72上肯定会有延迟。 到目前为止、A72 SPL memcpy 尚未进行如此优化。 因此、我请求您从 R5侧启用。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_02_00_03/exports/docs/devices/J7/linux/Release_Specific_Release_Notes.html

    因此、从 A72侧也可能面临相同的延迟。

    -凯尔西