请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J7200XSOMXEVM 主题中讨论的其他器件:DRA821
大家好、
这与 DRA821板以太网通信有关。
我有带 J7200XSOM 板的 J721EXCP01EVM、我们已将 J721EXCP01EVM 板连接到以太网路由器交换机、该板 通过调试器电缆连接到测试系统。但我们无法检测板的 IP 地址。
如果我们需要进行任何特定的板载连接或设置以启用以太网、您能向我们提出建议吗?
谢谢、此致、
SABA