您好,TI 客户支持中心
评估板 tmdxidk5718的快速启动操作和状态如下:
首先、我参考 EVM 测试链接中的"快速入门指南": www.ti.com/.../sprw297a.pdf
步骤1:插入评估板随附的 SD 卡(Linux SDK)
步骤2:评估板上电源端口的外部5V、6.5A 或10A 电源
步骤3:将随附的 USB Micro-B 转 Type-A 电缆连接到 microUSB JTAG 端口 J19、并将另一端插入到我的
PC USB 端口。然后在我的 OC 上打开串行控制台、如 Xshell 5。
步骤4:按下电源按钮(SW3)以运行 IDK。 此时、串行端口会打印随机代码、评估板上的 Industrial LED2、Industrial LED3、status LED0、status LED1会以白光闪烁。
状态图如下所示:
e2e.ti.com/.../8103.mp4e2e.ti.com/.../5.mp4
其次、首先刷新系统的最新版本(ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00-linux-x86-Install.bin)、但结果与上述相同
第三、首先、在连接 CCS 时、拔下 SD 卡、选择"Texas Instruments xds100v2 USB debug probe"、"idk am571x"
保存配置,然后测试连接,但是,结果如下:JTAG DR 完整性扫描测试失败。
状态图如下所示:
此致、
期待您的回复