请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AMIC110 主题中讨论的其他器件:AM3359
您好!
我 正在尝试安装软件、如中所述
https://training.ti.com/demonstrating-ddr-less-ethercat-slave-amic110
我的 C:\ti 文件夹内容:
我不断收到此错误"!error:no GNU Arm compiler、supporting device 'AM3359'、currently installed!"。
我使用的是甲基环,而不是 SSC。
不能说出我的错误、如果有任何帮助、我将不胜感激。
这对我来说都是新手、我刚开始学习、这是我第一次与演示板、环境和嵌入式产品进行互动。
谢谢、
女人。