This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:内部引脚到引脚的距离小于0.05mm

Guru**** 536590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1104666/tms320vc5416-internal-pin-to-to-pin-distance-is-smaller-than-0-05mm

器件型号:TMS320VC5416

您好、香榭丽舍


客户购买了8件 TMS320VC5416PGE160、但7件的内部引脚对引脚距离小于0.05mm?  

请参阅下面的 X 射线图片。

客户想要检查 是否小于0.05mm 会导致电路短路? 距离小于0.05mm 是否会导致一些问题?





谢谢。
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    我已经与我们的封装专家进行了检查、内部导线的回路高度可能会有所不同、2D X 射线将不会显示正确的距离、因此不会出现任何问题。 在我们的组装过程中还会进行检查、以验证引脚之间的距离是否正确。

    谢谢、

    Anita